This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750QDWEVM-025:半桥 SiC/IGBT NTC 连接到 UCC21750的 AIN

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995999/ucc21750qdwevm-025-half-bridge-sic-igbt-ntc-connection-to-ain-of-ucc21750

器件型号:UCC21750QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件:UCC21750

我的设计是一款具有3个半桥器件的三相逆变器。 每个半桥将由2个 UCC21750驱动器驱动。  

NTC 连接

a)我假设最好使用下部驱动器的 AIN 引脚(即与直流总线连接的引脚)、而不是上部驱动器

其公共连接 到上部栅极源极和下部栅极漏极的连接。

b)我希望澄清以下几点:

  《UC21750数据表》的第9.2.2.7.1节(隔离式温度感测) SLUSDH9B 显示了连接到 R-C 低通滤波器的 NTC、

R、C 结到达 AIN。

但是、EVM 原理图(SLUUBX2B)显示 NTC 应连接到 TR+、TR+与 C29 (0.01uF)和 R42 (6.19k Ω)并联。

这意味着 TR+与 AIN 相同。

哪一个选项是要使用的? 我将 NTC 的另一端连接到驱动 器 COM 引脚。

我将对 APWM 输出使用 R-C 滤波器、如  SLUSDH9B 的图56所示。

 谢谢

David Nyarko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    [引用 userid="176994" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/995999/ucc21750qdwevm-025-half-bridge-sic-igbt-ntc-connection-to-ain-of-ucc21750 ]a)我假设最好使用较低驱动器的 AIN 引脚(即与直流总线连接的驱动器)、而不是较高驱动器

    在正常操作中、只要将尾端连接到相应驱动器的源、我就不认为连接哪个驱动器 NTC 至关重要。 除非模块 mfr 的数据表明确指出这一点、否则我会说不会以任何方式出现问题。

    [引用 userid="176994" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/995999/ucc21750qdwevm-025-half-bridge-sic-igbt-ntc-connection-to-ain-of-ucc21750 "]

    b)我希望澄清以下几点:

      《UC21750数据表》的第9.2.2.7.1节(隔离式温度感测) SLUSDH9B 显示了连接到 R-C 低通滤波器的 NTC、

    R、C 结到达 AIN。

    但是、EVM 原理图(SLUUBX2B)显示 NTC 应连接到 TR+、TR+与 C29 (0.01uF)和 R42 (6.19k Ω)并联。

    这意味着 TR+与 AIN 相同。

    哪一个选项是要使用的? 我将 NTC 的另一端连接到驱动 器 COM 引脚。

    [/报价]

    R42的主要用途是用作电阻分压器堆栈的一部分、其中包括 R33、R34等

    您可以取消选择 NTC 的 R42

    是的、您可以将 NTC 连接到 TR+(其节点与 AIN 相同、但如果您将 R40值更改为非零值、节点将断开)。

    R40值选择非常简单。 您可以将其用于 AIN 呈现的"偏置"/上调直流电平、该电平会根据温度从直流点变化。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我。
    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的澄清。 我可以参阅  UC21750 数据表 SLUSD9B HR-C 连接的第9.2.2.7.1节(隔离式温度感应)。

    我想知道我是否仍然缺少有关在模块上使用 NTC 的信息。

    数据表提到 AIN 在浮动时为5V、电压范围为0.5V 至4.5V。 我可以看到、在通过适当的外部电阻器选择执行直流测量时、如何建立这一点。  

    但是、对于 NTC、该电压是如何建立的? 它是通过内部200uA 电流源实现的吗?

    我的模块的 NTC 的温度为50kOhm (25C 时)至约1kohm (150C 时)。 在该 温度范围内、如何在 AIN 引脚上保持0.5V 至4.5V 的电压? 200uA 的电流源将在 NTC 器件上产生10V 至1V 的电压。

    或者、我是否必须为 NTC 提供外部偏置源、以便在 AIN 产生0.5V 至4.5V 的电压、这与用于外部直流测量方案的分压器网络类似。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正确、AIN 上的电压由内部电流源偏置、而 NTC 电阻偏置。 为了能够承受0.5V 至4.5V 的工作范围、我建议添加一个齐纳二极管、以钳制任何超过栅极驱动器建议工作范围的过压。 除齐纳二极管之外、我建议添加如下所示的电阻器网络。 R1和 R2值的大小可使您缩小从栅极驱动器看到的电压范围、从而在所关注的温度下获得最高精度:

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles