This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:如何计算 RPP (接收到的电源封装)

Guru**** 2502725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996255/bq51003-how-do-i-calculate-rpp-received-power-package

器件型号:BQ51003

您好!

我目前正在对产品进行一些 FOD 校准、并尝试计算我从 BQ51003接收的 RPP 封装、以便将其输入到 FOD 计算工具中。 在 Qi 规范中、您需要将接收的值与最大功率相乘、我复制了以下公式。

最大功率是否为数据表中的2.5W 功率? 还是从 ILIM 派生而来?

假设我接收到值0x04、那么 BQ51003向发送器报告的功率(以 W 为单位)是多少? P=(4/128)*2.5=78mW

BR Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    最大功率值为5W、用于计算接收功率。 BQ51003将在启动过程中向 TX 识别为5W RX。