请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQ78350
您好!
在放电以执行学习周期以提高 FCC 精度的同时、当电流超过3.6A 时、放电 FET 关闭、而当放电电流降至3.6A 以下时、需要4秒才能重新导通。 即使在禁用所有保护后也会出现这种情况。 此外、当放电 FET 关断时、我没有观察到任何警报或状态标志被置位。 这种行为的原因可能是什么。
我已在 bq studio 中附加了数据日志和寄存器的屏幕截图。
e2e.ti.com/.../bq78350_5F00_excel.xls