This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62133:在5V 输出设计中、是否可以使用 TPS62133来代替 TPS62130而不移除电阻分压器?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996083/tps62133-can-i-use-tps62133-to-replace-tps62130-in-a-5v-output-design-without-remove-resister-divider

器件型号:TPS62133
主题中讨论的其他器件:TPS62130

你(们)好

我正在使用 TPS62130在大规模生产产品中生成5V 电压。 我想知道、如果我直接将 TPS62130替换为 TPS62133、不要移除反馈电阻分压器、会有任何风险。  

在 TPS62133中、FB 看起来是内部接地、如果不移除反馈电阻器、我认为没有风险。

如果是、我可以在 BOM 中使用 TPS62130或 TPS62133、并使两 个 IC 的电阻分压器保持不变。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NI、

    使用 FB 电阻器应该是可以的。 但是、您不能添加它们、可能会节省一些资金。

    谢谢、

    模块