请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62133 主题中讨论的其他器件:TPS62130、
你(们)好
我正在使用 TPS62130在大规模生产产品中生成5V 电压。 我想知道、如果我直接将 TPS62130替换为 TPS62133、不要移除反馈电阻分压器、会有任何风险。
在 TPS62133中、FB 看起来是内部接地、如果不移除反馈电阻器、我认为没有风险。
如果是、我可以在 BOM 中使用 TPS62130或 TPS62133、并使两 个 IC 的电阻分压器保持不变。
谢谢