This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:标记和电压问题

Guru**** 2629145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996195/lm2596-the-marking-and-voltage-issue

器件型号:LM2596

您好、先生、

我们从 两家供应商处购买了 LM2596S-12/NOPB 器 件、但在测试后、我们发现许多器件的电压无法达到12V (仅10.8V)。

这些货物来自同一个供应商。

我们怀疑 这些部件可能 是假的。

根据我们的观察结果、标记的字体在两个部分之间似乎稍有不同。

您可以参阅以下两张图片、左侧图片是具有正常 电压(12V)的部件。

右图 电压异常(仅限10.8V)的情况

您能否帮助检查您是否有这种标记字体?

或者、您是否有 任何想法来识别哪一个是真实的还是假的?

此致、

艾伦·杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    您能否确认哪个供应商向您销售了这些器件? 以下是 我们的授权经销商列表。

    Sam