This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:充电期间的最大可用功率是多少?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996223/bq24179-what-is-the-maximum-available-power-during-charging

器件型号:BQ24179

大家好、BQ24179支持团队

下面是系统要求。

  • 输入电压= 20V
  • 充电电压= 13.65V
  • 充电电流= 2.1A (1.2CA)
  • 单元格结构= 3个单元格
  • 电池电压范围= 3.0V-4.55V/节

您认为 BQ24179可以支持上述应用吗?

 就我看到的 Figure 7-3而言、BQ24179看起来能够支持至少64W 的功率。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    是的。  在3A 和20V 输入提供60W 输入功率的情况下、假设效率为100%、ISYS+IBAT = 60W/13.65 = 4.4A。   

    此致、

    Jeff