This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692最大占空比、最小占空比

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995828/tps92692-tps92692-max-duty-min-duty

器件型号:TPS92692

您好 TI

请告诉我最大占空比的最小值和最大值

数据表第7页中描述的典型值为90%、

但 没有对最大值和最小值的描述。

此致、Taku。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taku、

    我们没有在这里指定最大值或最小值。  我们仅指定了标称值。  如果您对设计的应用有任何顾虑、那么我们或许可以为您提供帮助。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan

    感谢您的回答。

    是否有最小占空比和最大占空比的参考值?
    (大约最小85%~最大95%等)

    由于我目前正在考虑我的设计、关税可能高达88%。
    TPS92692在88%时会发生什么情况?

    等等、

    当占空比超过90%时、TPS92692会怎样?
    电流控制是否变得不可能、运行是否停止、或者是否发生了一些异常运行?

    此致、Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taku、

    当达到最大占空比时、栅极驱动器将切换为低电平。  我可以在规格中向您指出的另一个方面是图8、其中显示了温度范围内的最大占空比。  这就是我们可以为此提供的所有内容。

    谢谢 Tuan