This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:断电问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996196/lm3881-power-down-issue

器件型号:LM3881

大家好、

请参阅以下 LM3881的原理图。  

标志引脚电压 具有异常断电波、如下所示。   从5V 到2.7V 的压降、然后保持一段时间。 之后、它将继续从2.7V 下降到大约750mV。 在 FLAG 引脚上存在带载和不带载的情况下都会出现这种现象。  

问题:

如果我们移除负载、Flag 引脚上不应存在灌电流。 如何进行一些改进? 谢谢。

此致、

苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不建议将 VCC 直接连接到 EN。 EN 是触发断电序列的信号。  

    在这种情况下、当 VCC 低于2.7时、EN 保持在 TOP_ON 阈值以上。  

    您可以探测 EN 上的电压。  

    在将 VCC 连接到 EN 之前、请断开 VCC 或添加分压器。

    此致

    Yihe