This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:IADD 调光中的 LED 电流容差

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996149/tps92515-q1-led-current-tolerance-in-iajd-dimming

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

大家好、

我计划使用 IADJ 引脚来补偿 LED 芯片的光输出变化。  

1) 1)如果 V_IADJ =0.8V、PWM=100%、则 LED 电流的变化量是多少?  

2) 2) 2)您能否为我提供影响 LED 电流变化的参数?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    放大器的偏移误差为+/-2.5mV。  在 Viadj = 0.8时、VCS 将为0.08V (80mV)。  峰值电流阈值将在77.5mV 至82.5mV 之间变化。  连接到 Viadj 的基准电压也有容差(取决于用于设置0.8V 的电压)。  电流感应电阻器的容差通常为+/-1%。  另一个将增加平均 LED 电流误差的因素是峰间电流纹波。  例如、如果电流感应纹波电压峰峰值为40mV、则平均电流感应电压将为60mV。  误差放大器偏移仍然为+/- 2.5mV、因此平均误差为57.5mV 至62.5mV。  这一百分比高于77.5mV 至82.5mV。  然后是电感器容差、这将改变峰间电流纹波。  有其他因素会影响精度、例如当 TPS92515设置为在高频开关时、MOSFET 关断/导通延迟。  要计算 LED 电流的变化、需要完成整个设计。

    此致、