This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:有关9.1应用信息

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992293/ucc28951-about-9-1-application-information

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

使用非隔离式放大器时如何更改结构。

我的客户阅读了8.1中的重点句子、并决定使用非隔离式放大器。

"控制器器件位于转换器的次级侧、但也可以放置在初级侧。"

因此、现在它们必须在 VSENSE 周围更改电路结构。

如果没有隔离放大器、您会给我们提供电路吗?

2)电流感测

我的客户在其应用中使用电流转换器、但 UCC28951的输入配置会发生什么变化

使用霍尔元件类型的电流传感器时会发生什么情况?

 

3)二次侧整流方法

在应用中、客户使用中心方法、但由于高电压、

客户希望使用全桥整流方法。

在这种情况下、它们是否可以使用输出路由和 OUTF 进行同步整流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     1.圈出的组件是隔离式栅极驱动器,而不是运算放大器。  UCC28951将需要栅极驱动器来驱动 H 桥、并且无法直接从控制器驱动。

    2. 建议使用电流感应变压器。  TI 没有关于如何将霍尔效应传感器与 UCC28951搭配使用的任何信息。

    3. 为倍压器或倍流器设计的 SR 驱动器。  TI 没有关于如何将其与全桥输出整流器配合使用或其工作效果如何的任何应用信息。  欢迎客户进行实验、了解他们是否可以让 UCC28951在具有全桥输出接收的 PSFB 中工作。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。

    >>1.  圈出的组件是隔离式栅极驱动器、而不是运算放大器。  

    >> UCC28951需要栅极驱动器来驱动 H 桥,并且无法直接从控制器驱动。

    很抱歉让我感到困惑。 您是否有电路或参考设计、哪款 UCC28951位于初级侧?

    >>2. 我们建议使用电流感应变压器。  TI 没有关于如何将霍尔效应传感器与 UCC28951搭配使用的任何信息。

    您能否告诉我如何设计电流反馈、或者您是否有相关的应用手册?

    使用电流感应变压器 也是可行的。 您知道如何使用它进行设计吗?

    BRS、

    maki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们确实提供了有关我已连接的 UCC28950/1器件的应用手册。  其中讨论了如何使用电流感应变压器补偿反馈环路。

    e2e.ti.com/.../UCC28950-600_2D00_W_2C00_-Phase_2D00_Shifted_2C00_-Full_2D00_Bridge-Application-Report-_2800_Rev.-C_2900_.pdf

    此致、