This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:TPS62160DGKT

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62161, TPS62162, TPS62163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995597/tps62160-tps62160dgkt

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件:TPS62161TPS62162TPS62163

大家好、

器件型号 TPS62160DGKT 在 Mouder、DigiKey 和 Farnell 缺货。 您能否建议对库存中的相同器件进行直接替换

Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    您的应用的输出电压是多少? 我们有1.8V 的 TPS62161、3.3V 的 TPS62162和5V 的 TPS62163。 请参阅数据表第4页。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nancy、

    我使用 TPS62160DGKT 生成3.3V 电压。 但是 、TPS62162采用 WSON 封装。

    当然、在下一个版本中、我将使用 TPS62162。 但是、在此阶段、是否有直接替换?

    谢谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krian、

    了解、您可以通过电子邮件向我发送离线 nancy_zhang@ti.com吗?  我将参与营销和业务引导、为您提供帮助。

    谢谢、

    Nancy