This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:电子保险丝可靠性

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995772/tps1663-efuse-reliability

器件型号:TPS1663

大家好、

你好。

我们的客户对 TPS1663有几个问题、但更像是一般的电子保险丝问题。

(1) ‘re电子保险丝可“可关闭”,用于非直流/非电压固定应用(例如,马达端输出),其中:
   输出是正弦或‘PWM’方波 ??

客户检查了 TPS16632RGER 数据表、但未获得任何相关信息:(从数据表 "应用:电机驱动–CNC…â")?  

(2)您能否确认电子保险丝是否可靠(至少比 PTC 保险丝更可靠),用于直流应用(例如,传感器等 PCBA 的直流电源输出)?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art

    感谢您的联系!

    我会在 周末回来的。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art

    只要器件在推荐的工作规格中与一起使用、并且只要应用不会对器件施加超出数据表中定义的绝对最大规格的应力、就不应存在任何可靠性问题。

    器件可靠性参数可在 https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 上找到 

    该器件集成了热保护功能、因此在故障情况下比 PTC 保险丝更安全。

    此致、  

    Rakesh