This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:Rohm BD9E301EFJ-LB 的替代产品

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996159/tps54331-replacement-for-rohm-bd9e301efj-lb

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件: TPS54335A

除了 BD9E301的 VIN 范围更好、TPS54331的 IOUT 范围更好外、这些器件看起来基本上是 P2P。

唯一的问题是 SS 是否可以连接到 GND...? BD9E301将该引脚连接到 GND、将其称为"AGND"

是否有其他类似引脚排列的器件属于 QFN 或其他器件?

对于 VIN = 24V 标称电压、但器件支持 VIN > 36V、输出为3.3V 且可支持高达2.5A 的输出电流、有何建议?

我们有这样的东西吗、哪个引脚间距>= 0.5mm?

编辑:我发现 TPS545xx 看起来更好!!! 我想我们的封装称为 HSOIC、我们有一些高电流 VIN = 42V 选项...
对于该器件、我们似乎需要 RT 计时电阻器...该引脚无法拉至 GND、对吧?