This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 短路/无输出电压

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996049/shorting-no-output-voltage

你(们)好

我正在尝试使用 LM2611AMF CUK 转换器从5V 电源生成-5V 电压、但当我尝试连接器件时、输出端的电压非常低、电流消耗很大(大约为400mA)。 现在、我只从电源测试它。 我已附上我的电路原理图和布局。 我意识到一些线路会在开关路径上布线、但布局在4层电路板上、我希望这会提供足够的屏蔽。 我还尝试删除 U10、但这不能解决问题。 我想这也可能是焊接/电路板组装问题、尽管我认为这不太可能、因为我在多个电路板上遇到了此问题、而且这些电路板是由商业供应商组装的。

例如、我的布局存在明显的问题是否会导致此问题?

是否有任何关于我可以尝试的东西的建议? 谢谢!e2e.ti.com/.../LM6211-Layout-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    U10是2个电感器之间的耦合电容器、对吗? 我建议增加额定电压、因为您的原理图中的额定电压似乎只有10V。

    原理图与数据表中给出的原理图相同、因此没有任何主要问题。

    最后、我希望您的布局会导致问题。 与输入输出和 IC 的 GND 连接似乎不够稳定、无法在器件切换时保持该电压稳定。 请查看 EVM 或数据表中的布局。

    此致、
    Brigitte