This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:我对 BLK 引脚上的电容器有疑问

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996020/ucc256404-i-have-a-question-regarding-the-capacitor-on-the-blk-pin

器件型号:UCC256404

我们似乎在 BLK 引脚上有噪声、因此我们将电容增加到了0.22uF。  您是否看到此问题?  是否为 BLK 引脚推荐了最大电容器?  在下一个电路板版本中、我们将尝试获得更好/更低的噪声布局、并将降低该电阻分压器网络中的电阻值、但想知道我们可以在这里使用的电容器的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    BLK 引脚上的0.22uF 电容没有问题。  

    云生