This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:请求审查电池充电器电路

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994606/bq24773-request-for-review-of-the-battery-charger-circuit

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件:BQ24725A

尊敬的团队:

请查看随附的原理图(pdf)、并告诉我您的反馈。

我对最后一节-电池 VTG 和电源 VTG 部分有疑问、 我们是否需要将系统和电池 VTG 保持为同一电源? (随附的数据表图像不太容易混淆)

 e2e.ti.com/.../Battery_5F00_Charger_5F00_IC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    等待答复-因为答复不是很紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneeth、

     

    下面是我对原理图的评论:

    1. VCC 电容(C898)应为1uF、而不是0.1uF。
    2. 我在您的原理图中看不到 REGN 电容器。 REGN 引脚与 GND 之间应连接一个1uF 电容。
    3. 将 ACDRV 和 CMSRC 电阻器(R929和 R930) kΩ 为 kΩ Ω、而不是5k Ω

    此外、适配器电压、电池充电电压和充电电流是多少? 看起来您使用的是5V 输入。 这适用于1节电池充电应用吗? 如果是、我们通常建议改用专用单节电池充电器之一。 这将是一种更简单、集成度更高的解决方案。

     

    最后、我重新绘制了典型应用图、以使 VSYS 和 VBAT 连接更加清晰。 VBAT 连接到 D2、VSYS 不是该路径的一部分。 您还可以参阅 EVM 原理图、其中显示了正确的连接。

     

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    e2e.ti.com/.../Query.pdf

    系统电压和电池正极端子应以不同的方式正确连接-如 pdf 中所示-请告诉我我是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneeth、

     

    是的、您在 PDF 中的评论是正确的。

     

    请在有机会时确认适配器电压、电池充电电压和充电电流。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的回复。

    我们为 IC 提供了5V 的输入电压。

    案例1:如果我不连接电池、此 IC 将能够为我的系统提供5V - 8A 电流。

    CASE2:如果我连接了一个电池、当我的输入电压不是5V 时、该时间电池应该为我的系统供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneeth、

     

    对于5V 输入、如果您希望为 VSYS 提供5V 电压、那么我认为 BQ24725A 等传统架构充电器可能比 NVDC 架构更适合。 采用传统架构时、VBUS 直接传递到 VSYS、而不是由转换器降压。

     

    下面的文章进一步说明了这一点:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/posts/understanding-battery-charger-features-and-charging-topologies

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的回复。

    如果我在 应用中使用 BQ24773RUYR、请告知我是否存在任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneeth、

     

    在第1种情况下、您希望在未连接电池时为系统提供5V/8A 电源。 但是、您的输入电压仅为5V。 借助 BQ24773的 NVDC 架构、VSYS 低于 VBUS、因为它首先由降压转换器降压。 此外、转换器中还会产生额外的功率损耗。

     

    我建议改用传统架构充电器。 这似乎更适合您的应用、并解决了上述问题。 采用传统架构时、VBUS 被传递到 VSYS、而不是先由转换器降压。 总的来说、这样的情况1中的压降和功率损耗应该更小。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

    感谢您的回复。

    任何电池充电器 IC -  BQ24725A -它仅具有 SMBus -它没有 I2C -我们需要 I2C -接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

     BQ24773中的 SYS VTG 是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneeth、

     

    对于情况1、如果您将 BQ24773与5V 适配器和8A 系统负载电流配合使用、则由于输入电流感应电阻器、输入 FET、PCB 迹线、电缆/连接器中的压降以及转换器损耗、VSYS 将明显低于5V。 如果 VSYS 在达到系统负载时甚至低于4V、我不会感到惊讶。

     

    请回答以下问题、以便我更好地了解您的应用并提供建议:

    1. 什么是终端设备/应用?
    2. 您提到适配器的输入电压为5V。 适配器的电流容量是多少?
    3. 系统负载是消耗恒定的8A 电流、还是峰值电流为8A?
    4. 系统负载正常运行所需的最小 VSYS 是多少?
    5. 什么是电池充电电流和充电电压?
    6. 是否有需要使用适配器为系统负载供电并同时为电池充电的用例?

    此致、

    Angelo