请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 主题中讨论的其他器件: LM5155、 LM5156
大家好、团队、
我的客户希望设计隔离式直流/直流。
以下是规格。
输入电压20-26V
输出电压15V
输出电流2~3A
输出端需要隔离。
您对 TI 器件有何建议? LM5022是否良好?
非常感谢您的建议。
此致、
Akihisa Tamazaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.