This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:隔离式直流/直流设计建议

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995881/lm5022-isolated-dc-dc-design-advice

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5156

大家好、团队、

我的客户希望设计隔离式直流/直流。  

以下是规格。
输入电压20-26V
输出电压15V
输出电流2~3A
输出端需要隔离。

您对 TI 器件有何建议?  LM5022是否良好?  

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    是的、LM5022正常。 它们还可以考虑 LM5156和 LM5155。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    银城-圣

    感谢你的建议。

    此致、
    Akihisa Tamazaki