This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:启动瞬态 LP2951-33DR

Guru**** 2512075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996019/lp2951-start-up-transient-lp2951-33dr

器件型号:LP2951

您好、支持团队

我的客户在热插拔稳压器时看到瞬态。 当连接5V 热电源时、输出立即跳至4.3V、持续1ms。 这是一个可通过 RJ11连接器连接到装置的附件。 您能否验证热插拔不会导致输出过冲?

另一个注意事项是、该器件的关断直接接地。 此外、添加更多输出电容器确实会降低瞬态、但它仍然会变得过高。 初始输出电容为4.7、添加10可将电压降至3.9v

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们已经获取了有关这方面的一些数据、并且在 Vin 斜坡非常快速的情况下、如果没有安装馈电容器、我们还会看到过冲。  您能否检查客户是否安装了前馈电容器、如果他们不能、他们能否尝试从 Vout 到 FB 引脚的100pF 电容?  使用100pF 前馈电容时、过冲会消失。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Stephen

    感谢是有道理的、让他们尝试一下

    谢谢 Jeff