This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:TPS2560DRC:电流限制功能

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995410/tps2560-tps2560drc-current-limiting-functionality

器件型号:TPS2560

我将 TPS2560DRC 用作 USB 接口的电源开关、在验证设计时、我在两个输出端具有不同的过载响应。

该开关专为1A 电流限制而设计。

当 OUT1过载超过1A 时,输出电压会降至零>过流保护。

2.当 OUT2过载超过1A 时,输出电流限制为1A,并获得稳定的5V OUT >电流限制。

  • 两个端口 都具有 电流限制功能?
  • 是预期结果还是任何设计问题?

原理图附在此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vipin、

    两个端口具有相同的电流限制功能、

    端口2的情况异常。

    您可以尝试将其短接至 PGND 并查看其是否正常工作。

    如果要使用该引脚、应通过电阻器上拉 FAULT。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为端口2的行为正常、因为该 IC 的功能是电流限制。

    我在端口1中遇到问题、因为如果我从端口汲取的电流超过1A、输出会降至零、这意味着过流保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vipin、

    它取决于 IC 的结温、即 OC。 与在电流限制条件下一样、如果输出电流很小、则可以将电流限制为稳定值。 但是、如果输出电流较大、它将进行热循环。 因此、这两个器件的行为应该相同。 您可以尝试加载更多电流、例如对两个端口的 GND 短路并找出任何差异。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。