This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256:当我启用连接到 TPS61256的负载时、我开始听到嗡嗡声。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993232/tps61256-when-i-enable-the-load-connected-to-tps61256-i-start-hearing-buzzing-noise

器件型号:TPS61256

您好!  

祝你度过美好的一天!

一位客户遇到了以下一个问题: 当他启用连接到 TPS61256的负载时、他开始听到嗡嗡声。 请参阅随附的包含原理图和注释的 PDF。 您可以单击每个组件以查看其详细信息。

e2e.ti.com/.../1157.Power-Supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiule、

    感谢您的参与。

    我可以知道负载电流值吗? 是恒定负载还是脉冲负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    5V 驱动三个以100Hz 频率运行的 LED。 每个 LED 的最大电流为130mA、但它们会按顺序点亮、而不是同时点亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    如果负载为恒定负载、是否会听到嗡嗡声? 恐怕噪声可能是由于三个 LED 电流导致的、该电流的频率范围为20Hz~20kHz、人们可以听到这些电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    祝你度过美好的一天!

    客户已进行测试、以确保噪音不是来自 LED。 LED 距离约10cm、因此我可以确定它不是来自 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    我的意思是、尽管噪声不是来自 LED、但 LED 电流是频率为100Hz 的脉冲负载。 TPS61256看到了这个100Hz 频率脉冲负载、需要处理这个负载。 如果您使用电流探头检查电感器电流波形、您将看到频率为100Hz 的电感器电流、因此噪声主要来自电感器以及 Cout、原因是电致伸缩效应。 建模电感器将有助于降低可闻噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    以下是客户反馈:

    有这个可闻噪声有什么缺点吗? 这会影响稳压器、电感器或负载吗? 我可以在100Hz 时看到大约100mV 的输出纹波。
    此外、EV 电路板有一个150uF 的钽电容器、与输入端的4.7uF 陶瓷电容器并联、是否需要钽电容器? 数据表仅显示了4.7uF 陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    请分享输出纹波。

    可闻噪声不会影响稳压器的正常工作。 无需150uF 钽电容器。 由于 EVM 由使用长电缆的外部电源供电、因此150uF 钽电容器有助于抑制寄生 L 和输入陶瓷电容器的振铃。 如果 TPS61256 Vin 在客户电路板上足够稳定、则无需保留。