This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:LM76003-Q1烧写问题

Guru**** 2532090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995600/lm76003-q1-lm76003-q1-burn-issue

器件型号:LM76003-Q1

您好!  

我在这里提到同样的问题  :(12) LM76003-Q1:LM76003-Q1上的热点问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

现在、我有另一个电路板、它具有全部三个 LM76003-Q1引路、如下所示:

         

测试程序如下:

输入来自48Vdc 电源、该电源连接到控制两个48V 电机单元。 在任何时候、只会打开一个电机(另一个电机用于失效防护)。

2. 48Vdc 输入源连接到这3个 LM76003-Q1、后者间接为1.8V、3.3V、5V 电源轨提供分离电源轨。  

3.上电时,当两个电机都关闭时,一切都正常。 但是、当其中一个电机接通时、LM76003-Q1将会烧毁、如图所示。

因此、您是否有任何建议和建议、为什么三个 LM76003-Q1在其中一个电机接通时立即烧坏?  

非常感谢您的建议。

此致、  

Felix   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    检查输入电压、确保不超过最大绝对电压65V。 如果没有、请确认您没有超过任何其他引脚上的绝对最大值。 如果没有、请发送原理图和布局。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    客户决定放弃此案例。THx

    此致、
    Felix