This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们正在为我们的产品搜索合适的电源管理 IC。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ21061, BQ24072T, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993817/we-are-searching-for-a-proper-power-management-ic-for-our-product

主题中讨论的其他器件:BQ25155BQ21061BQ24072Tbq24072

您好、TI 专家

我们正在为  我们的产品搜索合适的电源管理 IC。

我们的设计如下:

当存在输入时、为电池充电、并通过将输入传递到输出。需要指示当前电池状态。

当输入不存在时,输出必须来自电池(如果 PMIC 中有内部升压器来提高电池电压,则更可取)。需要指示当前电池状态的 LED 指示。

 我们的产品更有可能使用移动电源。

我们不希望按钮启动 PMIC 的工作。

请帮助选择合适的 IC。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    电池容量、充电器/系统的输入电压、所需的充电电流和系统负载电流是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff F

    电池容量为750mAh
    输入电压4 - 5V
    充电电流350mA (恒定电流时)
    系统负载最大电流= 45mA

     

    此致、

    Thomas

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff F

    电池容量为750mAh
    输入电压4 - 5V
    充电电流350mA (恒定电流时)
    系统负载最大电流= 45mA

     

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们有一些器 件可以正常工作、bq21061/bq25155 (i2c)或 bq24072/bq24072t (独立)。

    此致、

    Nick