This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:CISPR22和 CISPR32 B 类的 Emerson 数据

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603, LM61460-Q1, LM62440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995696/tpsm63603-emisson-data-of-cispr22-and-cispr32-classb

器件型号:TPSM63603

尊敬的专家:

我的客户对 TPSM63603感兴趣并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1)根据数据表、TPSM63603符合 CISPR22和 CISPR32 B 类发射要求。

请提供测量数据。

(2)当需要外部 EMI 滤波器时、是否有任何推荐的器件、制造商和模型  

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    我正在与团队进行核实、并将在今天或明天做出回应。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    我们目前还没有分享这些数据、但我们预计在未来几个月内就能分享这些数据。

    有关类似结果和建议的滤波 器、请参阅 LM62440-Q1 EVM 了解2.1MHz 运行频率、LM61460-Q1 EVM 了解400kHz 运行频率。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢你的答复。

    我现在了解排放数据、并在下个月获得。

    如果您获得、请与我们分享。

    关于 EMI 滤波器示例、我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一