This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:LP50EVM GUI 错误

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993253/lp5012evm-lp50evm-gui-error

器件型号:LP5012EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

尊敬的团队

美好的一天!

我们的客户 加载了 LP50EVM GUI 并成功加载了所有内容、但当我运行该程序时、我收到一条错误消息"创建数据目录失败、nw.js 无法读取或写入其目录"。 我在两台不同的计算机上尝试过此操作、并获得相同的结果。 不确定是否重要、但我在两台笔记本电脑上的用户配置文件在名称中都有空格。

当客户关闭 GUI 时、我会收到此消息。

当客户 第一次收到评估套件时、 他没有运行该套件的问题。 该项目自2019年开始、 当他今天打开该应用程序时 、他收到了这些错误。 他还从我们的网站下载了一个新的 zip 文件副本、并尝试了该版本、结果相同。

你有什么建议吗?

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    这似乎是软件问题、我将尝试联系支持 GUI 的工程师、并尽快回复。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天上午、我在笔记本电脑上创建了一个新的用户配置文件、该文件中的空间已被移除;即旧用户名是"旧用户"、新用户是"新用户"。 通过此更改、我现在不再收到 Failed to Create Data Directory (创建数据目录失败)错误、但每当我选择颜色时、我都会收到"Could 't Write Register xxx"(无法写入寄存器 xxx)消息。 我以前得到过这种情况、但假设它与另一个问题相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然用户名中存在空格的问题仍然存在、但在仔细检查带状电缆与评估板的连接后、无法写入寄存器已得到纠正。 此时、我启动并运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用评估板驱动演示板大约一个小时、然后将其断电并关闭我的笔记本电脑。 然后、我们构建了第二个演示板、并将该板重新连接到 J4、J7和 J11接头。 当我启动程序备份时,我现在收到:Can't Write to Register"错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、您好、能不能帮助您关注这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定是否有用、但我使用的两台笔记本电脑都运行 Windows 10、是64位计算机。  我尚未尝试更新 USB2ANY 固件。  我将下载 USB2ANY Explorer 软件、今天下午查看并报告当前 USB2ANY 固件版本。  我还将尝试在较旧的 Windows XP 笔记本电脑上运行 GUI。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定是否有用、但我使用的两台笔记本电脑都运行 Windows 10、是64位计算机。  我尚未尝试更新 USB2ANY 固件。  我将下载 USB2ANY Explorer 软件、今天下午查看并报告当前 USB2ANY 固件版本。  我还将尝试在较旧的 Windows XP 笔记本电脑上运行 GUI。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 USB2Any Explorer 后、要求我将固件从 v3.0.0.7改回 V2.8.2.0。  我是否应该回滚到早期版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    我在 GUI 中再次出现这种现象、一旦我与支持者联系、我就会重放。 感谢您的补充资料。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有进一步的反馈、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方法是什么?  Monet Xu 的最后一个词是、他能够重新创建问题并等待支持部门的反馈。  我仍然无法使用 LED 颜色、因为我不断遇到 无法写入寄存器错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    这是我们第一次遇到这个问题。 我认为您可以尝试以下步骤:

    1. 在 Windows 10和32位条件下安装 GUI
    2. 请打开'Device Manager'界面、从'Port (COM&LPT)'列中找到通信端口、更改端口号并确保该编号介于1到10之间。

    如果有任何进展、请再次与我联系。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照您的步骤操作、但注意到 PC 在"人机接口 设备"下添加了2个条目、1个是符合 HID 标准的设备、另一 个是 USB 输入设备、而不是在插入 USB 电缆时分配 COM 端口。  我在 Windows 7 32位计算机和 Windows 10 64位计算机上都检查了这一点、并获得了相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您是否安装了最新版本? 您可以从以下链接下载。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/855538/faq-lp5036-can-you-provide-the-latest-gui-of-lp5009-lp5012-lp5018-lp5024-lp5030-lp5036-device/3163667#3163667

    但最重要的原因是 PC 无法正确识别 USB 端口。  

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我从87k 的 Setup_LP-1.1.1_EVM 文件开始、然后在阅读有关较新文件的主题后、我尝试了86k 的 Setup_LP-1.1.1_EVM 文件。 两者产生的结果相同。

    我同意问题可能与 PC 无法正确识别 USB 适配器有关。  您是否知道更改 PC 认为 USB 设备类型的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请咨询当地 IT 以获得解决此问题的帮助、我们对此并不是专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您所指的是什么?  您是否说我应该联系我的公司 IT 部门或 TI 的 IT 部门?  此外、由于器件和 GUI 是由 TI 开发的、我认为 TI 更多的是此产品的专家、而最终用户则会尝试开发您的产品。   此时、问题似乎可能是由于我尝试过的6台 PC 未将 USB2ANY 识别为虚拟 COM 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅支持有关器件的问题。 如果问题与 PC 硬件有关、我们可能会从 TI 当地团队或 PC 制造商处获得帮助。