This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641有时无法加电

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995452/tps92641-sometimes-tps92641-cannot-power-up

器件型号:TPS92641

您好!

我的客户使用 TPS92641来驱动 TEC 冷却器。

有时、TPS92641无法加电。

我发现问题可能是由于 Vcc 未就绪并触发 UVLO。

测试传导:

  • 输入电压52V
  • 负载:电阻3欧姆
  • 输出电流:1.37A

通道1:IC_UDIM

通道2:IC_VCC

通道3:IC_LG

下面是不好的情况、VCC 会在5V A 的时间内保持不变。 在更糟糕的情况下 ,VCC   将始终为5V 

良好的条件:

有没有关于如何解决此问题的建议?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    一开始 VCC 似乎无法驱动低侧 FET。 一段时间后、VCC 成功驱动低侧 FET。 因此、我怀疑 RLG 过大或低侧 FET 是否有任何问题。 您能帮我提供原理图吗? 同时、使用较小的 RLG 来更改 RLG、看看会发生什么情况。 谢谢!

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    原理图通过邮件发送。

    RG = 3.3欧姆

    客户尝试更改较小的 Rg。 没有帮助。

    如果它们只保留一个高侧和低侧 MOS、则工作正常。

     

    我能否知道是否有任何方法来双重确认问题是由 VCC UVLO 引起的?

     

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在与 E-Mial 通信、我将关闭此线程。