This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 LED 指示灯驱动器

Guru**** 2927860 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5522, TPS92612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995046/looking-for-indicator-led-driver

主题中讨论的其他器件:LP5522TPS92612

大家好:

我正在寻找(3通道或单通道)指示灯 LED 驱动  器(VF = 1.4V、如果= 10mA 最大值)。  控制接口为来自 MCU 的1.8V GPIO。  但我无法通过 GPIO 直接驱动 LED。 (GPIO 电流扇出能力不够)。 我需要 LED 的行为是 GPIO 高电平/低电平之后(GPIO 为高电平时打开)。 我不需要 LED 驱动器中的存储器功能。  LP5522是否适合我的应用??

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否更清楚地描述您的终端设备。 TPS92612可满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

    我们的应用是用于驱动光隔离器中的 LED。 我想使用 GPIO 来控制 LED 开/关。 在我检查 TPS92612之后,它的性能是否比 LP5522更好?? 我是否可以知道 LP5522和 TPS92612的交货周期和价格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

    我向您添加一些更详细的信息。  单通道中只有一个 LED。 我有3个通道。  因此、我认为我不需要为此应用提供功能强大的 LED 驱动器。 我想将使用 NPN BJT 来归档我的目标。 我无法使 BJT 在满足模式下工作、因此我想寻找 LED 驱动器来完成它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 μ A)GPIO、您是不是指使用 uC 生成单个 PWM 来控制亮度?

    2) 2) 如果问题1的答案是肯定的、在本例中、您可以考虑3个 tps92612或1pc 的 TPS29630。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

    不需要、 我只希望 LED 亮起/熄灭。  (100%占空比或关闭)。 我将通过电流控制亮度。

    不推荐使用 LP5522吗??      

    顺便说一下、如果我使用50%占空比等 PWM 控制 LED 亮度。   LED 是否会在占空比为50%时完全关闭,或者只是略微降低亮度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP5522是一款旧器件、我们不再支持它。 如果您保留选择、您可以阅读日期表以找到所需的一切。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank:

    我在 TI 网站上找不到 TPS29630数据表。 是否已停产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅以下链接: www.ti.com/.../tps92630-q1.pdf