This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120EVM:由于缺少 GUI Composer Runtime、软件安装不能正常工作

Guru**** 2390745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929120EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995391/tps929120evm-software-installation-doesn-t-work-because-of-missing-gui-composer-runtime

器件型号:TPS929120EVM

您好!

我正在尝试为 TPS929120EVM 安装 GUI 软件。
当需要 GUI Composer Runtime 时、如果我选择从 Web 下载、则会显示"Error getting URL http://software-dl.ti.com/..."

我从以下位置下载了它: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/gc_downloads_v1runtime.html
我安装了 GUI_Composer-6.2.0.1-Setup.exe、但如果我尝试为 TPS929120EVM 安装 GUI 软件、仍会收到消息"您的计算机上没有可用的有效 GUI Composer Runtime "。
如果我选择"从文件安装"并选择 GUI_Composer-6.2.0.1-Setup.exe、我将收到错误消息"无效参数- 为选项'--mode'指定的值无效"

我出了什么问题? 您能给我一个提示吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,请按照“Get start (获取开始)”过程操作

    1) 1) 1)您是否从 TI.com 下载 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我下载了它(slvc769b.zip)并解压缩它。

    我 在内部运行 TPS929120-Q1-1.0.5.setup-win_7.3.0.exe。

    在安装例程的第4页、它要求提供 GUI Composer Tuntime:

    如果我选择从 Web 下载、则会显示:

    如果我选择从此处下载的文件:

    software-dl.ti.com/.../gc_downloads_v1runtime.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难弄清发生了什么、因为您的操作系统可能会导致什么、您是否可以使用在线 GUI?

    您可以在 GUI 部分中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我在家试用了它,并且能够使用“从 Web 下载”选项安装它,所以可能与办公室的互联网设置有关,我不能访问特定的服务器。

    不管怎样、现在它正在工作。

    非常感谢您的耐心和耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很棒。