This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS796:TPS79601断电、3.3V 电压从外部提供给引脚、对吧?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS737, TPS7A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995979/tps796-tps79601-powered-off-and-3-3v-supplied-onto-pin-externally-ok

器件型号:TPS796
主题中讨论的其他器件:TPS737TPS7A37

大家好、

在我的设计中、我使用 TPS79601进行5V 至3.3V 的转换。 在某些情况下、TPS79601会断电(移除5V、EN 关断)、而3.3V 会从其他地方供电。 OUT 引脚上的3.3V 电压和器件长时间关断是否存在任何可靠性或其他问题?

参考原理图如下:

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于大多数 LDO、当 Vout 大于 Vin 时、您会遇到流经导通 FET 的内部体二极管的反向电流。  这不是所需的工作模式、通常我们建议流过体二极管的额定电流不超过5%。  在您的情况下、输出上的电压将导致电流流经体二极管、尝试为 Cin 充电。  您将需要一个具有反向保护的 LDO 或一些保护 LDO 的方法、例如 Vout 上的串联二极管。  由于 Vin 固定为0V、LDO 的 Vin 和 Vout 上的并联二极管将不起作用、因此会导致 Vout 产生重负载。

    如果您需要具有反向电流保护功能的器件、则有许多器件可供选择。  请参阅以下链接。  如果您需要有关器件的指导、请告诉我您的关键要求、我可以帮助您选择一个。

    www.ti.com/.../products.html

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回复、非常有帮助。 我将回顾 TI 反向电流 LDO 选项、然后决定是沿该路线行驶、还是在粘附 TPS79601的情况下添加串联二极管。

    我对5V 输入、3.3V 输出和~800mA 至1A 电流容量的通用 LDO 感兴趣(与 TPS79601相当)。 我找到了以下选项、但如果您了解其他人、您可以向我指出:

    • TPS737 (3%精度)
    • TPS7A37 (1%精度)

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据您的要求、这些结果是我推荐的结果。  如果可以、我会选择 TPS7A37、因为它更新了、性能更好。

    谢谢、

    斯蒂芬