This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:在哪里可以找到与此 EVM 配合使用的 LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad™︎ 板的 UART 代码示例。

Guru**** 2526170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, LAUNCHXL2-TMS57012, TMS570LS1224, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996021/bq79600evm-where-can-i-find-the-example-uart-code-for-the-launchxl2-tms57012-launchpad-board-that-works-with-this-evm

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-TMS57012TMS570LS1224BQ79600-Q1

在《BQ79600EVM 用户指南》(SLUUC57A)中、有一节介绍了如何运行示例代码:

"系统示例代码是使用 LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad 板实现的
(TMS570LS1224 MCU)、BQ79600EVM 和 BQ79616EVM。"

并参考安装示例代码:

"将项目导入 Code Composer Studio :
1.启动提供的文件:BQ79600-Q1 UART 示例代码1.0 Installer.exe 或 BQ79600-Q1 SPI
示例代码1.0 Installer.exe 并将文件提取到提供的默认路径(C:\ti\bq79600-Q1 UART)
示例代码1.0或 C:\ti\bq79600-Q1 SPI 示例代码1.0)"

我已经浏览过您的网站、找不到这些安装程序或 zip 文件所在的位置。

请将我指向您的网站区域、我可以在其中找到示例代码

谢谢

肖恩