主题中讨论的其他器件: EV2400
您好!
我使用 BQ35100 EVM、EV2400和 BQ Studio 组合来测试 BQ35100器件特性。 电池化学 ID 设置为0x608 (Tadiran、LiSocl2、19AH)。
此外、我还使用两种电池模式(J3设置为2-4S)。 选项 A 寄存器 EXTVCELL 位被置位。 我将向 BAT +和 BAT-点施加7.3V (2X3.6V)的电压。
它可以准确地读取电池电压(BQ Studio ->寄存器->电压)为7.3V、但对于电流读数、当0mA 在 PACK+和 PACK-点之间流动时、它显示为-16mA。
我已通过在 PACK+和 PACK-点之间施加50mA 负载来校准电流读数、因此其读数为50mA、但0mA 电流显示为-16mA。
我不确定如何解决此问题、请告诉我如何解决此问题。
谢谢、
Naga。