This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:RX 置于充电器上时、间歇性重启

Guru**** 2544710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995273/bq500212a-intermittent-restarts-when-rx-placed-on-charger

器件型号:BQ500212A
主题中讨论的其他器件:BQ51050BBQ500212

我们的客户一直在经历充电底座的场返回、当 RX 器件被放置在充电器上时、这些充电底座会多次重新开始充电。 我使用 I2C 接口来缩小问题范围、我似乎发现了两个问题。

一种是电路中的 FOD 设置似乎过于敏感、因为它偶尔会触发 PLD 状态机、并重新启动充电过程、修复起来非常简单。

第二、我无法确定。 我将从 PLD_MONITOR、RX_STATS 和 TX_STATS 中提取字节。 寄生功率损耗似乎远低于阈值、但我注意到、在重新启动之前、不良消息计数器会增加(而良好消息计数器不会增加)。 我们连续收到10条错误消息、然后充电器触发复位。

其他重要说明:

- RX 设备为 BQ51050B
-有问题的重启周期是间歇性的,很难重复
-几次重新启动后,充电非常稳定,将无限期充电,直到设备被移除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    欢迎使用 E2E!

    您能否在重新启动部分共享 RECT 电压波形? 您还能提供 TX、原理图和线圈等设置信息吗?  

    另请快速阅读我们的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/910420/faq-startup-troubleshooting-for-wireless-power-rx

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 不幸的是、我还没有能够在 RECT 重新启动时捕获它的轨迹、它是间歇性的、很难捕捉。 TX 线圈为6.3uH、Wurth  760308101104。设计人员借用了数据表和应用手册。 遗憾的是、我无法公开分享原理图。

    虽然根据我从 BQ500212中提取的数据、接收器不发送 EPT 代码、但常见问题解答很有帮助。 我还可以排除温度关断。 同时、我将继续尝试在重新启动事件期间捕获 RECT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    已理解、期待您的波形更新。  

    此致、

    Anthony Pham