This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940使能至 CHG/DSG 接通的延迟时间

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995991/bq76940-delay-time-for-bq76940-to-enable-to-chg-dsg-on

器件型号:BQ76940

大家好、

当 BQ76940配置为启用 CHG /DSG 到 CHG 或 DSG 上的高电平输出时、是否存在延迟时间? 延迟时间、器件从运输模式进入正常模式、并且能够接收命令并打开 CHG 和 DSG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    引导器件后、通常在1ms 后、您可以非常快速地开始与 I2C 通信。 但对于 BQ76940、在~800ms 内不应读取电池电压测量值(如数据表中所述)。 您似乎曾尝试过发布图像、但未显示?

    此致、

    Matt