This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:如何仿真增益裕度和相位裕度

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995311/tps62140-how-to-simulate-gain-and-phase-margin

器件型号:TPS62140

我想使用输入和输出组件模拟 TPS62140的增益和相位裕度。  我找到了 SLVA301、它非常有用、只不过它太旧了、无法获得有关 TPS62140的任何信息。  您能否为我提供 Vramp 和内部环路滤波器原理图和值、或让我指向具有此信息的参考、以便我可以为 TPS62140构建良好的环路模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、还有一件事...这已经被设计成合格的生产解决方案、所以请不要告诉我选择不同的器件。  请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLVA301指的是电压模式控制、因此使用的参数不会与 TPS62140对齐、因为它使用专有的 DCS-Control 方案。 在此基础上模拟增益/相位的典型方法是使用 simplis 模型,但此部件没有可用的模型。 产品页面上仅提供时域模型(瞬态)。 您是否希望我向建模团队申请 simplis 模型? 您需要拥有 simplis 仿真工具和许可证才能对其进行仿真。  

    谢谢、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、感谢您的回答。  我没有 Simplis、但我可以得到它。  建模团队需要多长时间为该部件生成模型、并且该模型是否会根据不同 L/C 负载的测量结果进行验证、或者由我来验证该模型吗?  TPS62140在 我的电路中仅用于 CCM 模式、我   是否有一组简化的补偿器和调制器值可用于构建简化的交流模型、如 SLVA301的图18所示?  这就是我所需要的一切...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    遗憾的是、控制方案非常复杂、具有多个具有非线性的环路。 因此、使用补偿器/调制器方法将很难对其进行简化。 至少目前,我们没有这样的模式。 我建议在 SIMPLIS 中创建一个模型、该模型也可用于运行交流和瞬态仿真。 我将向建模团队提出请求、他们可以向您更新更新。 通常需要几周的时间才能完成。

    谢谢、

    模块