This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:866KHz 的 FSEL 电阻

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995842/tps543820-fsel-resistor-for-866khz

器件型号:TPS543820

尊敬的 TI:

在我们的其中一个项目 中,我们计划使用 TPS543820降压稳压器实现5V 和12V 的3.3V、2.5V 输出。

在数据表中、他们仅提到了固定的5种开关频率范围。 但我们希望以866KHz 运行、以获得3.3V 输出。

如何获取电阻值以将 Fsw 设置为866KHz。

此致、

Dhilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhilip、

    要以866kHz 或类似的 Fsw 运行转换器、而 Fsel 电阻器表无法选择该转换器、您需要 使用 866kHz 的外部时钟。 如果您可以生成866kHz 时钟信号、则可以将该信号连接到 SYNC/FSEL 引脚。

    最棒的

    Britton Jones

    直流/直流电源应用工程师