This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:电源纹波问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827A, TPS62827, TPS62827AEVM-126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994659/tps62827-power-ripple-problem

器件型号:TPS62827

大家好、

客户目标纹波应小于输出电压的3%(输出= 0.8V 时、纹波应小于24mV)

但是、纹波大约为8%

我们已经尝试过

  1. 更大的输出电容(原始电容为1 x 22uF、我们加上2 x 22uF)
  2. 安装 前馈盖(280pf)
  3. 改变不同的电感(1uH)。

但与原始设置相比、纹波似乎没有很大差异。

您对此情况有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    您的负载条件是什么?

    您还能捕获 SW 引脚波形吗?

    如果您处于 PFM 条件、这可以解释您所面临的较大纹波条件。

    如果在所有负载下都需要满足此条件、则可能需要考虑使用 TPS62827A。 TPS62827的强制 PWM 版本。

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    我没有听到您的反馈。

    您是否能够捕获 SW 引脚波形?

    您是否了解过 TPS62827A? 如果您对该选项感兴趣、则可以使用 TPS62827AEVM-126开始评估。

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、


    Dorian