This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505B:输入滤波器运行

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992225/dcp010505b-input-filter-operation

器件型号:DCP010505B

尊敬的团队:  

客户正在尝试在输入线路上添加磁珠、如下面所示、以解决 EMC 问题(CE)。 请查看以下概念/布局、并告诉我您对副作用的看法。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    在首次测试中、我建议将0欧姆电阻器填充到 GND 铁氧体。 该铁氧体将在电源的 GND 和器件的 GND (以及电路板的其余部分)之间产生电压差、这可能导致更差的共模噪声。

    您可能还需要一些阻尼(带 ESR 的大容量电容或带串联电阻的陶瓷电容)来防止输入端出现任何不良振荡。

    除此之外、是的、铁氧体磁珠是改善 EMI 的好方法。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、  

    我 有一个相关的问题。  

    如上所述、客户尝试添加磁珠来解决 EMI 问题(传导发射)、但问题不清楚。  

    您是否在其他项目中看到过此问题(CE 失败)? 在 DCP010505BP 的开关频率(大约780KHz ~ 800kHz)和谐波频率上有噪声。   

    请再次查看上述原理图和布局、并告诉我您对解决 EMI 问题(CE)的调试点的看法

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    是的、所有开关将在其开关频率及其谐波下产生 EMI。 通过添加输入电容和更多的串联阻抗(电感器或铁氧体)来降低此 EMI。

    如果您还有其他问题、请附上 EMI 图。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    感谢您的及时响应。

    请查看随附的 EMI 图并告诉我您的意见。

    -您会建议输入电容和串联阻抗吗?

    -在输出路径上添加铁氧体、这会影响 CE 结果吗?

    e2e.ti.com/.../DCP010505B-EMI_2800_CE_2900_result_5F00_210422.pptx

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    2MHz - 15MHz 是相对较低的频率、因此添加电容可能会达到目的。 如果还不够、请添加串联电感器或铁氧体磁珠。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输出路径上添加铁氧体磁珠可能不会大有帮助、但如果这是一种更方便的解决方案、则可能值得快速测试。