This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:正在寻找高效降压

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995874/tps62902-looking-for-high-efficiency-buck

器件型号:TPS62902

您好、先生、

我的客户希望降压转换器的效率在以下情况下>93%、

VIN=5V

VOUT=1.2/1.8V

I = 200mA

您是否有建议的解决方案?

谢谢 Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    TPS62902是一款2A 器件。 对于200mA 电流、这可能是一种过度死区的方法。

    您能否通过电子邮件联系我、以提议其他设备并了解时间线。  

    谢谢

    Tahar Allag