This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:Cboot 系列电阻限制

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995888/lm46001-q1-cboot-series-resistance-limitation

器件型号:LM46001-Q1

大家好、

LM46001-Q1用于客户方面。 现在、他们在通过 EMI 测试时遇到传导问题。

当他们在 SW 引脚上尝试 RC 时、它不会在尝试 RC 值后得到改善。 但当它们尝试在 Cboot 引脚和容量之间连接电阻时。 它解决了传导问题。

当它们在 Cboot 引脚和容量之间连接51欧姆电阻时、是否存在任何风险?

在增加51欧姆电阻之前导通:

增加51欧姆电阻后导通:

Cboot 上的波形(在添加51欧姆电阻:之前使用差分探头)

Cboot 上的波形(添加51欧姆电阻后使用差分探头):

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭松镇

    是的、这是一种提高 EMI 的合法方法、称为 压摆率控制。 问题是器件是否达到引导 UVLO。 BOOT 电压用于导通高侧 FET。 如果该电压过低、FET 将无法正常导通、并且可能会过热并损坏器件、因此我们在 IC 内部实施 BOOT UVLO、以强制 SW 节点处于低电平、以便在 BOOT-SW 电压低于 BOOT UVLO 阈值时为 BOOT 电容器充电。  在正常运行条件下、过大的启动电阻器可能会影响启动 UVLO、这会妨碍正常开关。

    我建议增加启动电阻器、直到您看到开关问题或不可接受的温升、然后不要将高于该值1/10的值用于最终设计。

    Sam