主题中讨论的其他器件: BQ76952、 BQ76942
您好!
我需要 有关 BQ769142 BMS 以及内部稳压器 REG1和 REG2的帮助。 我假设 CRC 计算存在问题。 使用子命令时、我找不到有关 CRC 计算的任何文档。 我尝试执行以下步骤(默认情况下启用 CRC):
- 10 3E 90 74 00 //进入更新模式
- 10 3E 12 F3 00 //重置
- 10 3E 37 08 92 F7 01 07 // REG0 EN
- 10 3E 36 0F 92 F7 DD 1D // REG1 REG2 (3.3V - EN)
-10 3E 92 7A 00 // 退出 更新模式
所有字节都被确认、但是 Regin、REG1和 REG2上的电压为0V。 我还尝试将"数据"写入地址0x40、CRC 写入0x60、数据长度(len + 4)写入0x61、但 结果相同。 我不知道在 CRC 中包含什么内容。 我尝试了10 3E 37 92 01 -> 64、但它不起作用。
如果有任何帮助、我将不胜感激。
此致、Matej