This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40-Q1:适用于汽车应用的隔离式升压转换器

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995727/ucc28c40-q1-isolated-boost-for-automotive-apllication

器件型号:UCC28C40-Q1

大家好、

我的客户希望找到适用于条件 Vin=200~380V/ Vout=400V/ Pout=3kW 的 PWM 控制器。

我们是否为此建议了器件? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    "隔离式升压"转换器通常称为反激式转换器。 您的要求显示初级电压上具有高电压(200 V <VIN<380 V), high power (3 kW), high current (7.5 A) compared to what can be expected from a flyback converter. ) 有时、使用相移全桥(PSFB)拓扑可以满足您的要求、而 TI 有许多 PSFB 控制器可供选择。 请首先访问 PWM 控制器和谐振控制器的 TI.com。 祝您设计顺利、感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M