This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:输入被移除时的输出行为

Guru**** 2624885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995205/tps22810-q1-behavior-of-output-when-the-input-is-removed

器件型号:TPS22810-Q1

您好、TI 专家、

我的客户使用 TPS22810-Q1制作了他们的样片产品。 我有一些问题。

原理图如下所示;

(输出中实际上有4个470uF 的电容器。 不是5)

我们在移除输入后测量输出、从而更改输出电容器的数量。

1.4X 470uF

2.3 X 470uF

3. 2 X 470uF

问题是、

-它不能降至理想的0V。 对于4x470uF 电容器、电压为0.8V;对于3x470uF 电容器、电压为0.3V;对于2x470uF 电容器、电压为0.1V。 使用如此大的输出电容器是否正常运行?

(我看到了数据表、图27。 当 CL 为22uF 时、它下降到0V。 与之相比、我认为超过1000uF 的值非常大。)

您可以在示波器屏幕截图中看到红色圆圈。 与之前相比、它的下降速度略快。 我想知道它是正常运行的。

(实际上、第18页和第19页的数据表中的数字是在很短的时间内捕获的。 但我认为、即使时间更长、也不会在上方显示这样的红色圆圈、因为电压会非常接近0V。)

-如何测试浪涌电流? 实际上、我们很难产生浪涌电流情况。 您能告诉我数据表第20页测试的条件或测试设备吗?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    当输入被移除时、此器件被断电。 由于器件未在建议状态下运行、因此无法保证输出将变为0V。 泄漏和负载是输出电容器放电的唯一路径、因此该波形是预期的。 数据表中的关断时间均适用于 VIN 为高电平且通过 EN 变为低电平禁用器件的系统。

    该器件确实包括快速输出放电功能、可在器件通过 EN 引脚关断时将输出拉至0V、但这仅在器件通电时有效。 请注意、EN 引脚直接连接到 VIN、器件外部的 EN 引脚上没有下拉电阻、因此也有一段时间 EN 悬空、这对于该器件是不允许的。

    当 VIN 为高电平且稳定且 EN 从低电平变为高电平时、将测试浪涌电流。 在此状态下、器件将相对于所用 CT 电容器线性导通。 在 VIN 和 EN 相互连接的情况下、VIN 的上升时间很可能是限制因素、而不是器件本身的软启动。

    要按数据表中的方式使用 QOD 和 SS、请设置器件、使其具有稳定的 VIN、但仅由 EN 引脚控制。 如果您的系统限制了 VIN 和 EN 之间的连接、我建议在 EN 上使用下拉电阻器、但请注意、您将看到与数据表中所述内容相关的不同波形。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。

    我很理解、因为您的回答很好。

    实际上、我们在确定 CT 值的值时遇到了一些问题、因为输出电容太大。

    但我们必须将该值用于 LED 驱动器 IC 的电源。

    您能在这种情况下为 CT 值提供建议吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    如前所述、如果器件在 VIN 上出现缓慢斜坡、EN 连接到 VIN、则 CT 电容器的影响将不会如数据表所示。 这是因为在您的情况下、器件正在尝试软启动、但输入电压也在上升、因此在 VIN 上升之前、软启动有可能会完成。 即使情况并非如此、软启动时序也会受到影响。 请注意、您的设置仍可使用、但它不是软启动和 QOD 等其他功能的理想设置。

    由于上述原因、对于器件的连接方式、无法使用数据表上的时序公式为 CT 电容提供良好的建议。 CT 电容仍会影响计时、因此经验法则是、如果您需要更长的启动周期、请使用更大的 CT 电容。  

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我清楚地理解您的说法。

    实际上、我的客户无法单独控制 VIN 和 EN 引脚、因为此负载开关只是摄像头系统的一部分。

    因此、当电源开启和关闭时、它将与 VIN 和 EN 引脚协同工作。 当 VIN 始终开启时、我们无法控制 EN 引脚。

    这种情况的解决方案是什么? 我们应该使用 TVS 二极管还是其他东西? 在这种情况下、如何防止浪涌电流?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我想您仍然可以添加更多 CT 电容并尝试。 CT 电容在这里仍会产生一些影响、因此我认为如果您可以添加更多电容、则最好进行测试。

    另一种选择是减小输出电容、以便不会通过器件拉高浪涌。 我认为 TVS 二极管在这里不能用来钳制浪涌。

    谢谢、

    Shreyas