This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:采用 BQ76952实现电池保护的应用

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995785/bq77216-application-for-cell-protection-with-bq76952

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件:BQ76952

你好

BQ76952具有内部可编程电池保护功能、使用 BQ77216和 BQ76952有何区别? 此设计的强度是多少(BQ76952+BQ77216)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ76952是一款具有多种保护功能的电池监控器。 保护阈值和延迟以及恢复方法具有高度可配置性。 BQ77216是具有固定设置的保护器。 许多应用都需要一个初级和次级保护器(以便在初级保护器无法保护时实现冗余)。 初级保护 IC 可控制 FET 以断开负载或充电器、次级保护可能会熔断保险丝以永久禁用电池组。

    本视频非常有助于解释 BMS 的不同 IC 选项: https://training.ti.com/battery-protector-monitor-or-gauge

    此致、

    Matt