This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:电流感应比较器失调误差

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994395/tps92515-current-sense-comparator-offset-error

器件型号:TPS92515

您能否告诉我什么是电流感应比较器失调电压误差? 此外、可用于正常运行的最小 VIADJ 电压是多少? 数据表提到0.5V 会产生50mV 的电流感应电压,这会导致错误操作。

该限值是否仅适用于使用模拟调光功能或也用于设置输出电流的正常操作(如果使用 PWM 调光或不使用调光)?

此外、请说明如何为设计设置 FSW 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TPS92515上、偏移误差为+/-2.5mV。  Iadj 电压可以更低(请参阅数据表中的图28)、但精度百分比会因偏移而升高。  请注意、TPS92515具有导通校准功能、如果接近校准步骤、则会在下电上电期间导致5mV 的失调电压阶跃。  在低 Iadj 电平下、在某些情况下、当电路打开和关闭时会注意到这一点。  TPS92515A 不使用导通校准、但误差放大器失调电压更高。

    计算 Fsw 的第一步是计算占空比(数据表设计示例中的公式9.2.1.1)和关断时间(数据表中的第7.3.3节公式7)。  请注意、该器件不是固定频率器件、如果 Vin 或 Vled 变化、它将会变化。

    然后、ton = toff *(占空比/(1 -占空比))。

    fsw = 1/(toff + ton)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、  

    感谢您的快速响应。 我不太清楚导通校准期间的5mV 阶跃是什么意思。 请您更详细地解释一下吗?

    此外、假设我的电路使用0.13V 的 VIADJ、从而产生13mV 的感应电压、这是否会导致电流设置精度出现问题?

    关于 FSW、根据数据表中的公式、需要假设哪个参数、它是否脱落?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS92515具有导通校准功能。  如果感测到误差放大器失调电压关闭、则会以5mV 为增量进行调节、以将失调电压置于+/- 2.5%范围内。  如果它恰好接近+2.5mV 或-2.5mV 的偏移、它可以在下电上电期间移动5mV。  例如、如果它在+2.5mV 边缘附近、如果校准电路调整了它的上电校准、它可以在-2.5mV 偏移附近加电。  这可能是由于温度变化、操作变化等原因造成的

    如果检测范围为13mV、误差为+/- 2.5mV、则峰值电流阈值可以为10.5mV 至15.5mV。  请注意、如果运行不连续、这不是平均 LED 电流的线性变化。  根据设计的不同、也可能受最短导通时间的限制。

    如果您的输入和输出电压是固定的、您可以计算占空比并从开关频率和占空比得出 TOFF。  您还可以计算 TOFF 数据表如何显示它、并在之后计算开关频率。  如果不是您想要的位置、您可以更改 ROFF 以调整 TOFF、使其更接近您想要的值。  请注意、在更改 TOFF 时计算设计时、平均电流将发生变化、因此需要调整 RCS。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的回答。 如果不使用模拟调光功能、并且不使用 DCM、那么在10mV 的低感应电压下、 使用 设计的公式[(VIADD/10)/R - I_L_pk-pk/2]、I_L_pk-pk、由 t_off、V_LED 和 L 确定、会导致电流非常低。 如果我使用偏移量(V_CST_OFFSET)的公式、电流将高于前面的公式。 我的理解是否正确? 要使用的 CST_Offset 的值是多少?

    此外、如果我使用 DCM、如何计算 ILED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果失调电压误差为+/- 2.5mV (TPS92515范围)、则范围为7.5mV 至12.5mV、如果不使用上述"如果不使用模拟调光功能、"中的模拟调光功能、则无法实现这一点、 通过将 Viadj 设置为100mV、这是使峰值电流感应比较器在10mV 跳闸的唯一方法。  公式"[(VIADJ/10)/R - I_L_pk-pk/2]"是计算 CCM 电流的方法、峰值电流减去电流纹波的一半是 LED 平均电流、如果 I_L_pkpkpk/2大于 VIAD/10/R、则公式无效、因为它处于 DCM 模式。

    I PEAK 仍然是峰值电流跳闸阈值。  计算 TOFF 时通常与 CCM 模式下相同。  然后、您使用 V = L *(di/dt)来计算 TOFF (DCM)的 dt。  您可以使用相同的方法计算吨、也可以使用占空比和 TOFF (DCM)。

    例如、如果 Vin 为24V、Vled 为6V、电感值为100uH、电流感测电阻为0.25 Ω、计算方法为:

    DI = 0.01V/0.25 Ω= 0.04A

    DT (off)= L * di / V。 关断时间 V = 6V、因此 dt = 100uH * 0.04A / 6V = 0.667us

    DT (on)= 100uH * 0.04A /(24V - 6V)= 0.222us

    使用的电压是施加到电感器的电压、OFF 是 LED 电压、ON 是输入电压减去 LED 电压。

    同样、举例来说:

    根据您的原始 TOFF 计算结果、假设是2us。

    计算电感器中存在电流时的占空比、tton 为0.222us、toff (dcm)为0.667us、toff (ccm)为2us:  占空比(电感器中的电流)=(ton + toff (dcm))/(ton + toff (ccm)=(0.222us + 0.667us)/(0.222us + 2us)= 0.40 (当电感器中存在电流时、占空比为40%。

    现在、将峰值电流除以2 (三角形下的面积)并乘以占空比: 0.04A / 2 * 0.4 = 0.008A LED 中的平均电流。  这些公式仅适用于 DCM。

    请注意、在本示例中、ton 为0.222us 或222ns。  TPS92515的最短导通时间典型值为195ns、最短导通时间典型值为275ns。  一旦 TPS92515达到最短导通时间、LED 电流就不会降低、每个开关周期都必须具有最短导通时间。  在这种情况下、如果某些 TPS92515处于最短导通时间的较高末端规格、则可能会受到最短导通时间的限制。

    如果您不了解上述信息、我可以计算您的设计值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的详细回答。 我现在对它的理解更好。  

    您能否告诉我在下面的等式中使用的 V_CST_OFFSET 值是多少? 如果我不是错的话、这将提供最坏情况的 ILED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    偏移误差为+/- 2.5mV

    此致、