This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:TPS2549-Q1 Apple 认证充电失败

Guru**** 2594430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995732/tps2549-q1-tps2549-q1-apple-certified-charging-failed

器件型号:TPS2549-Q1

你(们)好

TPS2549-Q1处于 DCP 模式、Apple 充电认证失败。

出现故障的原因是在 DCP 模式下、Apple 获得的充电信息为2.4A。 (是因为分频器3?)

MFi 要求 OCP 至少比充电电流的标称值(2.4A*1.6=3.84A)大1.6倍。

TPS2549-Q1仅支持最大3A 电流、是否有办法使 TPS2549-Q1在 Apple 器件处于 DCP 模式时仅获得1.5A 的充电电流。

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果将端口设置为 CDP 模式,则端口定义为1.5A,最大负载电流应为1.6*1.5A=2.4A ,然后可以将最大限制设置为2.7A,以通过 MFI OCP 测试。 如果端口设置为 DCP 模式、则 Put 可以输出2.4A、然后您可以将电流限制设置为高于3.84A 以通过测试。 TPS2549-Q1可在短时间内维持峰值电流以进行测试。