This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TPS259824 -关于 TA 数据

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995775/tps25982-tps259824---about-the-ta-data

器件型号:TPS25982

 我在数据表中找不到 TA 数据。 您能否按如下方式共享 TA 环境温度数据? 谢谢

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    器件具有 结至环境热阻。 因此、随着器件的功率耗散增加、结温将上升到高于环境温度。 在正常运行时、功率耗散将为几毫瓦、结温将几乎等于环境温度。 因此、您可以采用与结温范围相同的环境温度范围。 现在,在过流、输出短路等故障条件下,当器件功率耗散增加时,结温会超过125C,当达到150C 时,器件将会发生热关断。 因此、您可以说 ABS 最高结温可达到 150°C。

    此致

    Kunal Goel