This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225:单输出只能用于测试

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994806/tps51225-single-output-only-possible-for-testing

器件型号:TPS51225

大家好、

因此、我尝试测试我的电路板、在尝试4次失败后、我想知道让 TPS51225正常工作所需的最小组件是什么。

如果我只填充一个通道输出(例如5V) 进行测试、TPS51225是否在一个通道上正常运行?

谢谢、

Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karim:

    您是如何尝试启动板的?  您是否在测试中禁用了通道3.3V 通道?

    您能否将原理图发送给我们进行检查?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    到目前为止,我已经组装了整个电路板,其中包含了 TPS51225所需的所有组件,但它们都不输出电压,甚至在 VREG3*上也不输出电压(我必须再次检查)

    在焊接前后、PCB 上没有发现任何短路、因为光学检查看起来也不错。 不过我会再次检查。

    与此同时、混乱的原理图、我已经移至另一个库。

    感谢您的帮助(我找不到任何错误、今天我将认真尝试第五块电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karim:

    首先、请检查 VREG3是否具有3.3V 输出。 如果 VREG3有输出、请检查 EN1、EN2和 VREG5电压。 如果您可以同时捕获 VIN、VREG3、EN1或 EN2电压和 VREG5电压、这将非常有帮助。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS51225是否打算在连接 VIN、GND 和旁路电容器的情况下输出 VREG3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karim:

    是的、你是对的。

    谢谢、

    Lishuang