This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62865:专用 EBM

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62865, TPS62867EVM-121, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995795/tps62865-dedicated-ebm

器件型号:TPS62865
主题中讨论的其他器件: TPS62867EVM-121TPS62867

您好的支持团队、

您是否计划发布 TPS62865专用的 EVM?

TPS62867EVM-121的用户指南具有以下说明。

"本用户指南介绍了适用于 TPS62867和 TPS62865器件的 TI 评估模块(EVM)的特性、操作和使用。"

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    TPS62865的专用 EVM 尚未计划。

     TPS62865和 TPS62867之间的唯一区别是电流限制。

    除非您想查看4A 版本的电流限制值和电流限制行为、否则我建议您从 TI.com 订购一些 TPS62865器件、以便您可以直接交换 EVM 上的 TPS62867和 TPS62865。

    请告诉我它是否有用、或者您是否有任何其他问题。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian