This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2042B:过流阈值

Guru**** 2390825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2042B, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995623/tps2042b-over-current-threshold

器件型号:TPS2042B
主题中讨论的其他器件: TPS25221

大家好、

我的客户正在为下一个项目评估 TPS2042B、但他们认为电流限制行为 太松。 根据他们的说法、在超过1.5A 的情况下才会发生 OC 跳闸。
不过、他们希望使其电流限制条件大约为1.2A、是否有任何方法可以更改此器件上的这种行为?

如果您可以推荐适用于 USB3.0电源开关的替代器件、那可能会更好。 因此、如果您有合适的替代器件、请告诉我。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    没有能够如此精确地限制电流的电源开关。 但我认为您可以考虑选择具有可调 OC 功能器 件的电源开关、例如 TPS255x、TPS256x 和 TPS25221。

    电源开关用于为 USB2.0提供电源保护。 我认为对于 USB3.0来说还不错、但需要考虑其他器件的信号线路保护。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。